问题描述:
M241控制器使用Machine Expert软件编程,能够添加TM3BCEIP模块的最大数量是多少?所属产品线:
Modicon M241; Modicon TM3扩展模块解决方法:
M241控制器使用Machine Expert软件编程,能够添加TM3BCEIP模块的最大数量与所使用的协议有关系:
若使用Ethernet/IP协议,最大数量是16块;
若使用ModbusTCP IO Scanner协议,最大数量是64块。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M241控制器使用Machine Expert软件编程,能够添加TM3BCEIP模块的最大数量与所使用的协议有关系:
若使用Ethernet/IP协议,最大数量是16块;
若使用ModbusTCP IO Scanner协议,最大数量是64块。
是否有帮助?