我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM16伺服驱动器如何监视数字量输入点、输出点的状态?
问题描述:
LXM16伺服驱动器如何监视数字量输入点、输出点的状态?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

通过参数 Mon diMo 监视输入点的状态,通过参数 Mon doMo 监控输出点的状态。如下:

结果以位编码模式显示,每一位上方点亮表示有信号,下方点亮表示无信号。

5

4

3

2

1

0

输入点

DI5

DI4

DI3

DI2

DI1

DI0

输出点

\

\

\

DO3

DO2

DO1