我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXDAO1605(H)和BMXDAO1615(H)的主要区别是什么?
问题描述:
BMXDAO1605(H)和BMXDAO1615(H)的主要区别是什么?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXDAO1605(H)和BMXDAO1615(H)都是16 通道的三端双向可控硅输出模块,二者的主要区别体现在:

型号 BMXDAO1605(H) BMXDAO1615(H)
是否隔离 非隔离 隔离
标称电压 100...240 VAC 24...240 VAC
标称电流 0.6 A/点 3 A/点
适配端子块 20 针端子块 40 针端子块