我们今天能为您提供什么帮助?

BMXSDI1602安全数字量输入模块开路(或断路)接线检测,需与传感器并联的电阻器阻值为多大?

问题描述:
BMXSDI1602安全数字量输入模块开路(或断路)接线检测,需与传感器并联的电阻器阻值为多大?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:
BMXSDI1602安全数字量输入模块开路(或断路)接线检测,开路检测需测量线路上的泄漏电流,其范围是: 0.4 mA <Ileakage < 1.3 mA。 当无法由模块在输入线路上测得泄露电流,则外部线路被视为断路。
对于干触点式传感器,我们建议对传感器并联一个 33 KΩ 电阻器。
在使用 DDP 2 或 3 线 时,泄漏电流需要降至上述限制范围内。您需要定义与传感器并联的电阻器的电阻值,期间应考虑传感器的自然泄漏电流和输入的内部电阻 (7.5 KΩ)。 假定电压稳定在24V,则并联电阻阻值不得低于(24V/1.3mA)-7.5KΩ,不得高于(24V/0.4mA)-7.5KΩ.