M580 SD存储卡如何格式化?
问题描述:
M580 SD存储卡如何格式化所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
1.断电将SD卡插入M580,送电后将程序下载至M580
2.连接到M580,确保编程软件底部项目信息是“相同”,“运行”和“已生成”
3.停止PLC
4.打开SD卡门,确保LED灯亮
5.打开动态数据表
6.添加系统字%SW93.0和%SW93.1
7.在动态数据表里,激活表上方的“修改”按钮
8.将%SW93.0值改为“1”(这将启动SD卡的格式,然后该值将变回“0”,%SW93.1的值将从“0”变为“1”,表示格式已成功完成),(格式化标准SD卡大约需要30-50秒),完成后,将%SW93.0和%SW93.1值改为“0”
9.启动PLC
是否有帮助?