我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon X80适配器中BMXCRA31200 BMXCRA31210 BMECRA31210有什么区别?
问题描述:
Modicon X80适配器中BMXCRA31200 BMXCRA31210 BMECRA31210有什么区别?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

Modicon X80适配器中BMXCRA31200 BMXCRA31210 BMECRA31210的区别如下表:

模块型号 BMXCRA31200 BMXCRA31210 BMECRA31210
标准型 高性能 高性能
每个分站最大机架数 多达2个 多达2个 多达2个
服务端口 - 1 1
离散量I/O 模块 多达128个 多达1,024个 多达1,024个
模拟量I/O 模块 多达16个 多达256个 多达256个
支持的专用模块: ● 串行链路 - BMXNOM0200 BMXNOM0200
● 1ms 的时间和日期戳 - BMXERT1604T BMXERT1604T
● 计数器 - BMXEHC0200/  BMXEHC0800 BMXEHC0200/  BMXEHC0800
● 称重模块 - - PMESWT0100
● 脉冲计数 - BMXETM0200H BMXETM0200H
● HART集成式模拟量I/O模块 - - BMEAHI0812/ BMEAHO0412
CCOTF 功能 -
时间和日期戳- - 10 ms 10 ms

注意:离散量I/O 模块 及 模拟量I/O 模块 指离散量或模拟量的通道数量,非模块数量。