我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC0301、BMENOC0311最大服务器连接数?
问题描述:
BMENOC0301、BMENOC0311服务器连接数是多少?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

从固件版本2.08开始,BMENOC0301、BMENOC0311现在允许以下有关服务器连接的最大值:

EtherNet / IPCIP显式消息传递):服务器同时请求为32Modbus TCPModbus显式消息传递):服务器同时请求为64