我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC0301、BMENOC0311模块支持的最大隐式连接数是多少?
问题描述:
BMENOC0301、BMENOC0311模块支持的最大隐式连接数是多少?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580以太网模块BMENOC0301、BMENOC0311支持最多128个设备或通过DTM浏览器设置/配置的隐式客户端连接(由EtherNet / IP和Modbus TCP共享)。