我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 设定IP地址169.258.*.*时候会报错:此地址无效{169.254.12.1}-保留自动专用IP地址(APIPA)应该如何处理
问题描述:
M580 设定IP地址169.258.*.*的处理办法

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

因为169.254.*.* 是众多支持DHCP的网络设备在拿不到DHCP Server分配的地址时自动内部分配的地址,为了避免和其它设备冲突,所以从M580起,我们工控网络卡件的固定IP 不让设定该网段的地址了。

M580产品不能设这个网段,如果客户其它设备都不能改,建议考虑将M580接一个类似网关/路由的设备,靠这个网关/路由(外端设置169.254.*.*来实现通讯。