M580和M340 EtherNet / IP协议TCP和UDP端口号是多少?
问题描述:
M580和M340 EtherNet / IP协议TCP和UDP端口号是多少?所属产品线:
Modicon M340; Modicon M580 ePAC解决方法:
在M580和M340上,名为EtherNet / IP的ODVA协议使用TCP端口号44818进行显式消息传递,使用UDP端口号2222进行隐式消息传递。
是否有帮助?




在M580和M340上,名为EtherNet / IP的ODVA协议使用TCP端口号44818进行显式消息传递,使用UDP端口号2222进行隐式消息传递。
是否有帮助?