我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC0301获取NTP服务器的时间为什么无法同步给CPU?
问题描述:
客户在使用BMENOC0301获取NTP服务器的时间,时间无法同步给CPU,使用CPU本体以太网口NTP对时功能正常?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M580 ePAC

解决方法:

客户配置的型号为BMENOC0301.2,在配置时需要选择BMENOC0301.4(SV>=2.11),才会有更新此模块的CPU时间选项,勾选此选项后,BMENOC0301获取NTP服务器的时间可以同步给CPU。