我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro软件可以连接到Quantum 140CPU11302 PLC吗?
问题描述:
Unity Pro软件可以连接到Quantum 140CPU11302 PLC吗?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

您无法使用Unity Pro连接到Quantum 140CPU11302。 这是984 Quantum,您只能使用ProWorx NxT,ProWorx 32或Concept进行编程。