问题描述:
通过以太网转串口的网关连接到EcoStruxure Control Expert平台上的PLC所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
1.进入PLC-设置地址界面

在介质里选择TCP/IP,并在Address字段中键入以太网到串行网桥的IP地址,用分号(;)隔开后输入网关的Modbus地址。(注意,分号使用英文输入法)

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1.进入PLC-设置地址界面

在介质里选择TCP/IP,并在Address字段中键入以太网到串行网桥的IP地址,用分号(;)隔开后输入网关的Modbus地址。(注意,分号使用英文输入法)

是否有帮助?