我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert在线修改是报错:"为未定位变量的在线更改保留了XX%内存"应该怎么处理?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert在线修改是报错:"为未定位变量的在线更改保留了XX%内存"处理办法

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

此消息表示正在使用分配给管理数据内存的XX%的数据内存(单位为Kbytes)。(其中“XX”是一个取决于内存使用情况的值)

如果未勾选“在线创建新数据块”,并且在线创建或修改了未定位的变量,则会出现此消息。

在线创建新数据块特性允许添加或修改变量,而不受内存块的限制。当这个选项被选中时,未定位变量的分配可以在线完成,无需重新生成所有项目。此外,当选中此选项时,当数据内存区域接近最大使用量时,将在不需要用户干预的情况下分配一个新区域。

可以在以下路径进行设置:

工具->项目设置->生成设置->在线创建新的数据块

此功能可以通过在线更改激活,而取消激活此功能或更改空闲数据内存大小则需要重新生成所有项目(离线)。

如果没有选择在线创建新数据块,每次创建或修改未定位的变量时,它们都会被添加到PLC的内存块中,当分配的内存已满时,就不可能执行额外的在线修改。在这种情况下,将需要重新生成所有项目。

在Unity Pro的早期版本中,有限的空闲内存被分配给了新变量的声明。一旦内存满了,用户在线时就不能再创建任何变量了。随着Unity的版本更新,通过添加在线创建新数据块的选择来解决这一在线更改限制。