我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert连CPU在线后,显示监控模式,无法切换到编程模式?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert连CPU在线后,显示监控模式,无法切换到编程模式?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1.一个CPU只能接受一个Control Expert的编程模式,其他的电脑的Control Expert都是监控模式;

2.在工具菜单的选项里面,连接选择使用编程模式;

3.如果在之前的Control Expert连接中,出现了非法了意外断开连接,CPU可能保持了上次连接的记忆,需要断电上电复位。如果是通过140NOE7701或者BMENOC0301模块连接,则可以尝试把模块热插拔或者更换模块槽位。