我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXDDI3203和BMXDDI3232离散输入模块是否可以在EcoStruxure Control Expert V15.0中使用?
问题描述:
BMXDDI3203和BMXDDI3232离散输入模块是否可以在EcoStruxure Control Expert V15.0中使用

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

BMXDDI3203和BMXDDI3232可以在EcoStruxure Control Expert V15.0中使用。这两个输入模块是在EcoStruxure Control Expert V15.0发布之后发布的,因此需要安装一个补丁程序,以允许在新设备IO模块选择列表中选择它们。

HotFix文件为“ControlExpert_V150_HF_DDI_3232_DDI_3203.zip”(见附件)

提取的两个文件名是:

ControlExpert_V150_HF_DDI_3232_DDI_3203.exe

ControlExpert_V15_HF_DDI_3232_DDI_3203_ReadMe.mht

按照ReadMe中的说明在EcoStruxure Control Expert V15.0中安装补丁程序。



附件
ControlExpert_V150_HF_DDI_3232_DDI_3203_20230129110500.zip