我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro软件中如何创建名称超过32个字符的变量?

问题描述:
Unity Pro软件中如何创建名称超过32个字符的变量?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity Pro允许基本变量最多32个字符的名称

拥有更多字符的解决方案是使用DDT构造变量。

通过这种方式,您几乎不会有任何限制(嵌套DDT可能达到15级)。

1、定义DDT变量

2、定义类型

3、使用变量:此变量超过32个字符