我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert编程中COMP_DB 功能块设置死区或滞后以后是如何执行的?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert编程中COMP_DB 功能块设置死区或滞后以后是如何执行的

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

COMP_DB 功能块支持对 IN1 和 IN2 这两个数值进行比较。FBD块如下:

当设置了死区DBAND(参数为负值则将DeadBand=0用于计算)后, IN1 和 IN2的差值在死区范围内则输出EQUAL。

当设置了滞后HYST(参数的值位于 [0, DeadBand] 范围)后,则会滞后HYST值进入死区。

当 DBAND=10.0,HYST=3.0,IN1-IN2值由-20.0从死区外递增,功能块输出时序图如下:

IN1-IN2值由20.0从死区外递减,功能块输出时序图如下: