我们今天能为您提供什么帮助?

当上位机不支持time数据类型时,如何通过上位机设定EcoStruxure Control Expert中定时器TON的预设值?

问题描述:
当上位机不支持time数据类型时,如何通过上位机设定EcoStruxure Control Expert中定时器TON的预设值

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

当上位机不支持time数据类型时,可以在EcoStruxure Control Expert编程中将上位机支持的数据类型如:INT或DINT转换为TIME型变量(时间单位为1ms),从而完成对TON的预设值的设定。如下示例: