我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Control Expert(原Unity Pro)SFC步属性中 监控时间里面最大值,最小值,延迟都是什么意思?
问题描述:
Control Expert(原Unity Pro)SFC步属性中 监控时间里面最大值,最小值,延迟都是什么意思?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
可为每步分配最短监控时间、最长监控时间和延迟时间:
  • 最短监控时间
    最短监控时间可设定步通常应保持活动的最短时间。如果步在此时间过去之前变为非活动,系统会生成错误消息。在动态显示模式下,还会通过步对象周围的彩色轮廓(黄色)标识该错误。
    如果没有最短监控时间或输入的最短监控时间为 0,则不执行步监控。
    在步再次变为活动之前,错误状态保持不变。
  • 最长监控时间
    最长监控时间可指定步通常应保持活动的最长时间。如果步在此时间过去之后仍活动,系统会生成错误消息。在动态显示模式下,还会通过步对象周围的彩色轮廓(粉色)标识该错误。
    如果没有最长监控时间或输入的最长监控时间为 0,则不执行步监控。
    在步变为非活动之前,错误状态保持不变。
  • 延迟时间
    延迟时间(步驻留时间)可设定步必须保持活动的最短时间。

注意: 定义的时间仅适用于步,并不适用于所分配的动作。可为这些动作定义单独的时间。