我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert中PID1功能块引脚HALT暂停模式是如何运行的?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert中PID1功能块引脚HALT暂停模式是如何运行的

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert中PID1功能块生成一个 PID 控制器有:手动、暂停和自动操作三种模式模式 。

当HALT=1暂停模式时,

若此时MAN=1手动给定,则输出值Y会随着YMAN的变化而改变;

若此时MAN=0自动调节,则输出值Y不会自动调节,即 PID 控制器停止,保持输出暂停之前的值。