我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何为ION表的骤升骤降模块设置正确的电压?
问题描述:
如何为ION表的骤升骤降模块设置正确的电压?

所属产品线:
高端关口电能表; 高端电能质量测量仪表; PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
ION73XX/ION7x50/ION8650/PM8000/ION9000

原因:
电压设置有问题会导致骤升骤降模块不能正常使用

解决方法:

对于系统类型是Wye的,骤升骤降的额定电压应该设置为一次相电压;

对于系统类型是Delta的,骤升骤降的额定电压应该设置为一次线电压。

注意:骤升骤降的输入寄存器中的Nominal若没有连接,则以Sag/Swell 模块设置寄存器中的Normal Volts为参考,如果Nominal连接,则不使用Sag/Swell 模块设置寄存器中的Normal Volts 。