我们今天能为您提供什么帮助?

IM9-OL离线绝缘监测装置的功能是什么?

问题描述:
IM9-OL离线绝缘监测装置的功能是什么?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

IM9-OL离线绝缘监测装置用于监测离线设备 (如电机、燃烧泵等) 的接地系统,避免设备长期不使用,线路由于环境等因素造成的绝缘损坏。

IM9-OL有两个输出端子,可通过设置不同阈值,用来预报警或防止绝缘低于相应阈值时电机误启动,从而避免由于绝缘故障引起的突然停机。