IM9-OL离线绝缘监测装置为什么可适用于IT、TT、TN系统?
问题描述:
IM9-OL离线绝缘监测装置为什么可适用于IT、TT、TN系统?所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置解决方法:
IM9-OL工作原理:当电机停电时,在其定子和地之间注入直流电压,测量在电机绝缘电阻中产生泄漏电流,进而测量绝缘电阻,发出预警或者防止绝缘低于相应阈值时电机误启动。
如下图所示,当电机的保护开关QF断开时,IM9-OL开始工作。此时电机处于离线状态,IM9-OL不受系统制式影响,因此可适用于IT/TT/TN任何系统。
当QF合上时,联动信号使IM9-OL断开与安装点的连接。(注:IM9-OL不能用于在线式)
是否有帮助?