我们今天能为您提供什么帮助?

移动故障探测箱50310停产了是否有替代?

问题描述:
移动故障探测箱50310停产了是否有替代?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

移动故障探测箱50310包含了五个部分,分别是:XGR (220/240 V) + XRM + XP15 + XP50 + XP100;停产的原因是XGR (220/240 V)无法订购了。XGR (220/240 V)的替代产品为IMD-IM400,因此,50310替换方案为:单独购买IMD-IM400+ XRM+XP15 + XP50 + XP100。