我们今天能为您提供什么帮助?

Vigilohm IM9-OL设置的预警报阀值能用于“电动机不启动”继电器的触发吗?

问题描述:
Vigilohm IM9-OL设置的预警报阀值能用于“电动机不启动”继电器的触发吗?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

Vigilohm IM9-OL设置的预警报阀值是用来触发“故障防护预警”继电器的,不能直接关联“电动机不启动”继电器,但是如果想用预警报阀值来控制电机不启动,可以将“故障防护预警”继电器接入电机控制回路来应用。