我们今天能为您提供什么帮助?

Vigilohm IM9-OL检测到的绝缘电阻值低于电机不启动阀值时,电机不启动的LED灯点亮,但继电器不动作是什么原因?

问题描述:
Vigilohm IM9-OL检测到的绝缘电阻值低于电机不启动阀值时,电机不启动的LED灯点亮,但继电器不动作是什么原因?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

当Vigilohm IM9-OL检测到的绝缘电阻值低于电机不启动阀值时,对应的电机不启动LED灯是会点亮的,但是“电机不启动”继电器需要在“电机不启动”旋钮打到“ON”的位置才会触发继电器动作,如果在“OFF”状态,“电机不启动”继电器是不会动作的。也可以通过以下逻辑图看出: