我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vigilohm IM9-OL输出继电器的触点容量是多少?
问题描述:
Vigilohm IM9-OL输出继电器的触点容量是多少?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

Vigilohm IM9-OL输出继电器的触点容量最大值 250 VAC 6 A / 24 VDC 6 A,最小值 12 VDC 10 mA。