我们今天能为您提供什么帮助?

HMIST6系列触摸屏在画面上如何实现液位填充的动画?

问题描述:
HMIST6系列触摸屏在画面上如何实现液位填充的动画?

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

在画面上添加一个矩形,在属性窗口中通过以下路径设置填充:形状尺寸/位置动画填充等级。

启用填充等级,在垂直边距上可以关联一个变量,需要注意的是,垂直边距关联的变量范围是0~100,所以需要将液位值转换为0~100范围变化才可以正常显示填充。

可以使用转换器功能快速实现此转换过程,实现步骤如下:

1、添加一个缩放类型的转换器,输入的最小值和最大值填写仪表的量程值。

2、在垂直边距中关联液位变量,选择变量的时候启用转换器,并选择上一步创建的转换器。

3、运行后的结果如下,可以实现液位在量程范围内变化的填充效果。