我们今天能为您提供什么帮助?

HMIST6启动不成功,有办法恢复吗?

问题描述:
HMIST6启动不成功的恢复办法

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

可以参考以尝试使用下步骤进行恢复:

1. HMI断电

2. HMI通电

3.当它正在启动时,按住显示器的左下角或右下角,直到出现一个询问“Do you want to enter recovery mode?”的对话框

4.单击[Yes]进入恢复模式

5. 传输项目工程