Vijeo Designer中配置Modbus RTU 与 Modbus TCP/IP 通讯时,是否支持05功能码?
问题描述:
Vijeo Designer中配置Modbus RTU 与 Modbus TCP/IP 通讯时,是否支持05功能码所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
可以利用设备地址@prop:1参数强制驱动程序为写入操作使用功能代码 05(0x05: 强制单卷)与06(0x06: 预设单寄存器),用来代替默认功能代码 15(0x0F: 强制多卷)与16(0x10: 预设多寄存器)。在 @prop:1 中写入1以启用该属性。如图定义一个地址为@prop:1的变量,在触摸屏或PLC侧将该变量写入1即可。

是否有帮助?