我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer中结构体变量中的字如何做取位操作?
问题描述:
Vijeo Designer中结构体变量中的字如何做取位操作

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer中可以通过变量函数X和XW来对Integer变量的某个位进行读取和写入。但是对于数组、结构、文件夹、配方组和数据块变量中的元素,不能使用该函数。

所以结构体变量中的字取位只能先将该元素的值赋值给中间变量然后取中间变量的某一位,来实现读取位的操作。如下图: