我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Operator Terminal Expert证书不受信任,有可能哪些原因引起的?

问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert证书不受信任,有可能哪些原因引起的

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

如果许可证不受信任,则该许可证将显示在(浮动)许可证管理器中,并显示如下所示的特定图标。将鼠标悬停在此图标上,将显示一个工具提示,其中详细说明出现不受信任状态的原因。

证书不受信任有可能有以下几个原因引起:

-使用镜像恢复系统

-更换了PC硬盘

-自动或手动修改MAC地址

-虚拟机恢复为快照

-手动更改了PC系统时间

如果遇到不受信任,请联系客户关爱中心(4008101315)SRC 部门进行处理