我们今天能为您提供什么帮助?

在EcoStruxure Operator Terminal Expert平台的IPC的Runtime安装文件如何安装?

问题描述:
在EcoStruxure Operator Terminal Expert平台的IPC的Runtime安装文件安装

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

对于Ecostrucxure Operator Terminal,运行时可以从与Buildtime安装程序相同的安装包中安装。

1.在IPC(或打算用作HMI的PC)上运行安装程序。

2.从第一个屏幕单击Next。

3.在第二个屏幕,“Select Features”屏幕,你会看到两个复选框。

4.取消选中“EcoStruxure Operator Terminal Expert”复选框(这是Buildtime组件)

5.勾选“EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime”复选框

6.单击Next并按照安装程序屏幕上的说明进行后续操作