我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在EcoStruxure Operator Terminal Expert中,如何在一段时间不操作后返回到特定的屏幕?
问题描述:
在EcoStruxure Operator Terminal Expert中,如何在一段时间不操作后返回到特定的屏幕

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

可以使用两种脚本方法实现

以下两种脚本都是如果屏幕在1分钟没有操作后,启动会跳转到屏幕ID为1的画面

方法1:

使用块脚本实现:

方法2:

使用文本脚本实现:

OnInactive(1,()=>{

changeScreen(1);

});

注意:以上两个脚本只用实现其中一个即可,不要同时使用!