使用HMIG5U22的EcoStruxure Operator Terminal Expert会弹出错误提示"The run time is in use"如何处理?
使用HMIG5U22,如果用户想要显示EcoStruxure Operator Terminal Expert项目的runtime,可能会出现一个错误弹出窗口,显示以下消息"The run time is in use",但实际上没有其他runtime在运行,并且runtime从未启动。

根本原因是:
runtime在启动时尝试以每种方式启动两次:
1.由注册表项[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]导致
注意:通过安装程序安装EOTE时候runtime将创建这个错误的注册表项。
2.由AppAutoStarter导致
然后runtime检测重复启动,并显示对话框"The run time is in use"。
硬件环节:此问题在Windows 10 LTSC操作系统下HMIG5U22上可见。。
软件软件:EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.2 SP1, SP2
操作系统:Windows 10 LTSC
语言:选择英语也有可能导致,其他语言也可能会导致此现象
解决方法:
这个问题将在下一个EcoStruxure Operator Terminal Expert V4.0中解决。
在此V4.0版本可用之前,您可以应用此解决方案:
删除注册表项
在Windows菜单中,输入Regedit,然后浏览到:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
删除:
"RTPrimaryBoot"="C:\\Program Files\\Schneider Electric\\Vijeo XD Runtime\\RTPrimaryBoot\\RTPrimaryBoot.exe"
是否有帮助?