EcoStruxure Operator Terminal Expert中的操作日志如何显示在触摸屏上?
问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert中的操作日志如何显示在触摸屏上?所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert解决方法:
1.在软件的报警/事件菜单栏中选中操作日志,在右侧弹出的属性栏中勾选操作日志中的启用。
2.在软件画面中调用硬件配置。
3.下载到触摸屏后,点击触摸屏中的硬件配置,选择最下方的system log中,选择operation log,即可看到操作日志。
注:此方法适用于EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.3及以下版本软件。
是否有帮助?