我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert Basic中强制Q点需要注意什么?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中强制Q点需要注意什么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

强制Q点后PLC对应的输出点接通,通道指示灯会点亮,但是并不会影响Q点在程序中逻辑判断。如下程序示例:

Q点强制为1的时候,%M1依然保持为断开的状态。

Q点强制为0的时候,接通%M0,依然可以使%M1接通。