我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
2021年以后购买的M241固件默认是V5.X的,能否用在SoMachine V4.3平台上?
问题描述:
M241固件是V5.X的,能否用在SoMachine V4.3平台上

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

新购买的M241 V5.X的固件的控制器可以用在SoMachine V4.3上,但需要固件降级,不能使用SoMachine V4.3上自带的固件。

目前2021年以后生产的M241/M251将会使用全新的硬件,而搭载全新硬件M241/M251将不能使用低于 V4.0.6.42的固件。

若需要在SoMachine V4.3 上使用新购买的M241 ,需要将固件刷至V4.0.6.42版本,固件见附件



附件
M241_4.0.6.42_20230404132213.seco