我们今天能为您提供什么帮助?

2021年以后购买的M251固件默认是V5.X的,能否用在SoMachine V4.3平台上?

问题描述:
M251固件是V5.X的,能否用在SoMachine V4.3平台上

所属产品线:
Modicon M251

解决方法:

新购买的M251 V5.X的固件的控制器可以用在SoMachine V4.3上,但需要固件降级,不能使用SoMachine V4.3上自带的固件。

目前2021年以后生产的M241/M251将会使用全新的硬件,而搭载全新硬件M241/M251将不能使用低于 V4.0.6.42的固件。

若需要在SoMachine V4.3 上使用新购买的M251 ,需要将固件刷至V4.0.6.42版本。