我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB4按钮的自监控触点模块ZBE302的功能是什么?
问题描述:
XB4按钮的自监控触点模块ZBE302的功能是什么?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

XB4按钮的自监控触点模块ZBE302是用来监控NC触点模块与急停头是否配套到位,只能安装在基座后面中间部分,并且后面不能叠加触点。如下图所示:其内部由一个MC触点和一个NC触点串联,MC触点是黄色杆,NC触点是红色杆。

1、当急停头未安装时,MC触点为开点,NC触点为闭点,端子1和2断开;

2、当急停头安装到位时,黄色杆会下压与红色杆齐平,此时,MC触点为闭点,NC触点为闭点,端子1和2导通;

3、当急停头拍下时,黄色杆和红色杆同时被压下,此时,MC触点为闭点,NC触点为开点,端子1和2断开。