我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ZB4BG7和ZB4BG7C有什么区别?
问题描述:
ZB4BG7和ZB4BG7C有什么区别?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

ZB4BG7和ZB4BG7C,功能一致,都是钥匙开关头,3档自复位。区别是:配套的钥匙及锁芯不同。 ZB4BG7 钥匙号为455; ZB4BG7C 是ZB4BG7的定制型号,钥匙及锁芯可以在SE提供的列表中进行选择。具体可联系400客户支持热线。