我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ZBRM21A0和ZBRM22A0已经停产如何替换?
问题描述:
ZBRM21A0和ZBRM22A0已经停产如何替换?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

ZBRM22A0=ZBRM22+ZBA79+ZB5AA0*2+ZB5AZ009*2+ZBRT1*2

ZBRM21A0=ZBRM21+ZBA79+ZB5AA0+ZB5AZ009+ZBRT1

ZBRM21A0和ZBRM22A0都是塑料手持按钮盒,ZBRM21A0按钮盒按钮包括:1个单孔按钮盒,,1套6色按钮标识盖,1个塑料按钮头,1个金属卡座,1个ZBRT1接收器。ZBRM22A0按钮盒按钮包括:1个双孔按钮盒,1套6色按钮标识盖,2个塑料按钮头,2个金属卡座,2个ZBRT1接收器。示意图如下:

请注意:如果ZBRM22A0采用ZBRM22+ZB5RTA3+ZB5RTA4这种替换方式,就只有红色和绿色两种按钮了,按钮盖无法更换。