我们今天能为您提供什么帮助?

Harmony Hub网关ZBRN1出厂默认的以太网模式是什么?默认以太网地址是多少?

问题描述:
Harmony Hub网关ZBRN1出厂默认的以太网模式是什么?默认以太网地址是多少?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

Hub网关ZBRN1默认的以太网模式是固定IP模式。出厂默认的以太网地址如下:

默认IP为192.168.2.134

默认子网掩码为:255.255.255.0

默认网关为:0.0.0.0