我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV610变频器图形终端可以自定义显示哪些参数?
问题描述:
ATV610变频器图形终端可以自定义显示哪些参数?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器频率给定若不设定为图形终端,图形终端可自定义显示的参数有:频率给定、电机输出频率、电机输出电流、斜坡前频率、PID给定值。设置路径:[我的偏好]-- [自定义]-- [显示屏类型]--[参数选择]。若[参数选择]设置为“电机输出频率”,图形终端中间区域显示如下: