我们今天能为您提供什么帮助?

PO软件支持哪些操作系统?

问题描述:
PO软件支持哪些操作系统?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

PO软件支持的操作系统见下表:

注:

1.适用于8.1 update6或者更新的版本。

2.需要Windows10版本LTSB 1607及更高的版本(仅限64位)。

3.需要Windows10版本LTSB 1607及者更高的版本(仅限64位)或需要Windows10版本LTSB 1803及更高的版本(仅限64位)。