我们今天能为您提供什么帮助?

POI2022与POI Plus2022有什么区别?

问题描述:
POI2022与POI Plus2022(POI+)有什么区别?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

POI2022与POI Plus2022的区别如下:

POI2022叫做站控专家,POI Plus2022叫做站控大师,二者区别主要体现在硬件性能跟软件功能两方面如下图,POI2022较早期版本的POI内存从4G升级到了8G。