MVS空气断路器无法合闸可能有哪些原因?如何解决?
问题描述:
MVS空气断路器无法合闸可能有哪些原因?如何解决?所属产品线:
EasyPact MVS解决方法:
1.断路器被闭锁在'断开'位置(取消闭锁)。
2.断路器未储能(检查储能电机电源回路,若正常检查是否能手动储能)。
3.XF合闸线圈持续得电,防跳功能在起作用(将XF的电源断开再给上)。
4.MX分励线圈持续得电(断开MX线圈电源)。
5.MN欠压线圈断电或故障(给MN施加高于0.85Un的电压)。
6.回路中存在短路或接地故障(清除故障)。
7.故障跳闸排除故障后未复位(按下复位按钮)。
是否有帮助?