LXM26/LXM28驱动器在PT模式下如何限制转矩?
问题描述:
LXM26/LXM28驱动器在PT模式下如何限制转矩?所属产品线:
Lexium 28运动控制; Lexium 26睿易系列伺服解决方法:
设置转矩限制需要两步,第一步启用转矩限制功能,第二步设置转矩的限制值。
一、启用转矩限制有2种方法,使用其中一种即可。
①、P1-02十位数值设置为1,启用转矩限制;
②、将一个DI点的功能设置为TRQLM(值109),并接通此DI点;
二、设置转矩的限制值有4种方法,可以通过DI点进行切换。需要两个DI点,功能分别设置为TCM1(值117)和TCM0(值116)。
| TCM1信号 | TCM0信号 | 速度限制值设置 |
| 0 | 0 | 通过模拟量 T_REF(引脚18)、GND(引脚12、13、19、44)给定 |
| 0 | 1 | 通过P1-12 给定 |
| 1 | 0 | 通过P1-13 给定 |
| 1 | 1 | 通过P1-14 给定 |
通过模拟量给定时,可以通过P1-41设置一下模拟量10V电压对应的转矩值,默认值是10V对应100%转矩。
是否有帮助?