我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium 28S系列伺服更新2.78.11固件后上电显示AL535如何处理?
问题描述:
Lexium 28S系列伺服更新2.78.11固件后上电显示AL535如何处理?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

AL535的解释为识别出系统故障,FPGA和固件不匹配,更新完固件出现此情况,需要检查P3-08是否为3,3表示EtherCAT模式,需要根据伺服连接的PLC是M262还是LMC078,将P3-08设置为2或者4,重启即可恢复正常。